This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRPGP40ATGC:TRPGP40ATGC 完整数据表请求

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TRPGP40ATGC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1045836/trpgp40atgc-trpgp40atgc-full-datasheet-request

器件型号:TRPGP40ATGC

我们是动物 ID HDX 读/写器的构建器、现在客户希望将 TRPGP40ATGC 与我们的器件配合使用。但我无法找到此芯片类型的完整数据表、从而使其适用于我们的器件。 从哪里可以获得完整的数据表? 我到目前为止发现的所有内容都只是减少了工作表、没有编程任务的技术细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    数据表可在 https://www.ti.com/lit/gpn/trpgp40atgc 上找到

    ISO 11785标准描述了应答器和收发器之间的传输协议。

    TRPGP40ATGC 符合 ISO 11785标准。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经获得了该数据表。 ISO11785标准只描述了基本操作、而不描述标签和读取块编程等高级任务。

    那么、该应答器是否遵循 ISO14223协议? 那么、这是 TI HDX +芯片吗?  

    为什么 TI 不在其数据表中提供所使用芯片的信息、以便我们可以轻松地看到 TRPGP40ATGC 使用的是 TMS37190 HDX +协议?

    此致、并感谢您的回复

    Martin。