This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-SMD-MRD2 SIG_IN_0/1 Vin_HIGH_MIN 电平

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: RI-SMD-MRD2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1044917/ri-smd-mrd2-sig_in_0-1-vin_high_min-level

主题中讨论的其他器件:RI-SMD-MRD2

在"RI-SMD-MRD2:检测是否存在天线"论坛中、答案表示"对于 SIG_IN_0/1引脚、Vin_High_Min = 2V、Vin_Low_Max = 0.8V。 它是3.3V 供电的74LVC244缓冲器的直接输入。"  

我的问题:

根据 RI-SMD-MRD2数据表、Vin_High_min 为0.8 * VSL。   VSL=+5V。   当我们向 SIG_IN_0输入电压时、当电压为2V 时、我们会看到"1"。    

我想知道 Vin_High_min = 2V 或0.8 * VSL (= 0.8 * 5 = 4V)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您是对的、此时 MRD2的数据表不正确。 74LVC244缓冲器由一个3.3V 的内部稳压器供电。 74LVC244数据表规定、3.3V 电源电压下、Vin_min 为2V。 这就是2V 电压的来源。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Melfried!