This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XXCOM82SDMMC:无法使用 HCI 测试仪工具加载 BTS 脚本。

Guru**** 2924320 points

Other Parts Discussed in Thread: WL18XXCOM82SDMMC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1042618/wl18xxcom82sdmmc-failed-to-load-bts-script-using-hci-tester-tool

器件型号:WL18XXCOM82SDMMC
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

大家好、

我们计划使用 WL18XXCOM82SDMMC 设置对 WL1837模块执行 RE 测试。 在尝试使用 HCI 测试仪工具将 BTS 脚本加载到器件时、我们会遇到一些问题。 当我们运行所连接的 BTS 脚本时、会出现以下错误。

01:45:56.702 ERROR - File: "C:\Users\Desktop\BT_Testing\Bluetooth_testing\TIInit_11.8.32.bts", Line: 1
01:45:56.703 ERROR - Script parse Error
01:45:56.703 ERRORed Line (1): BTSB
01:45:56.704 Script: C:\Users\Desktop\BT_Testing\Bluetooth_testing\TIInit_11.8.32.bts  -- Aborted

同一脚本在 IMX6处理器上运行的 Linux 操作系统中工作正常。 我们想知道使用 WL18XXCOM82SDMMC 中的 HCT 测试仪工具运行 BTS 脚本的确切步骤。

在 Windows 主机 PC 中连接 WL18XXCOM82SDMMC 器件时、枚举了4个串行端口。 请告诉我们需要使用哪个串行端口与 BT 接口进行通信。

e2e.ti.com/.../TIInit_5F00_11.8.32.zip

此致、

Sudar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudar、

    您可以尝试使用第一个串行端口吗? 它被指定用于蓝牙 UART:

    此信息来自 WL18XXSDMMC 用户指南

    谢谢、
    Jacob