This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:[CCS]在用户之间传输项目的方法是什么?

Guru**** 2615945 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1041665/cc1352r-ccs-what-is-the-way-to-transfer-a-project-between-users

器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

我正在从文件系统导入 CCS 工程、并最终从头开始设置所有编译变量和环境变量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!

    我建议将所有相关文件移至 CCS 工作区。 这样您就可以跟踪它们。

    如果您要将项目发送给其他人、则可以压缩整个工作区。 对于 CC1352R 项目、这意味着收件人需要在其计算机上安装 SimpleLink CC13x2/26x2 SDK、然后才能使用发送给他们的项目。

    不要忘记添加 SysConfig、projectspec、cproject 等文件。  

    谢谢、

    玛丽·H.