This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF4140-Q1:针对 PEPS 应用的 RFID 解决方案建议

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF4140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1134397/trf4140-q1-rfid-solution-recommendation-for-peps-application

器件型号:TRF4140-Q1

你(们)好

您能否帮助 检查 是否推荐将 TRF4140-Q1用于 PEPS 应用? 我的客户更喜欢 RFID、但在 TI.com 上的推荐列表中找不到汽车器件。

如果您有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    TRF4140-Q1是一款适用于 PEPS 和半双工 RFID 标签读取器的基站 IC、工作频率为134.2kHz。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Andreas

    得到了、感谢您的回复。 除了该器件、我们的发展蓝图中是否还有一些新器件? 客户需要汽车版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Andreas

    这是一个面向客户的全新项目、客户希望了解 TI 是否有文档/幻灯片介绍适用于 PEPS  应用的基于 TRF4140-Q1的解决方案。 BU 是否有可简化评估和开发的此类文档/幻灯片? BU 是否有  TRF4140-Q1EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Andreas

    欢迎您发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    我将通过电子邮件直接与您联系、并关闭此主题、因为 E2E 中不处理汽车产品。

    此致、

    Andreas。