This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RFID 读取器

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1023037/rfid-reader

主题中讨论的其他器件:TRF7970AMSP-EXP430F5529DLP-7970ABP

大家好、  

我的客户询问如何构建具有以下要求的 RFID 读取器:  

  • 技术:MIFARE、NFV、ISO14443、ISO15693
  • RFID 频率:13.56MHz 和16.1Mhz  

我不确定将使用什么16.1MHz 频率。 我找到了:

https://www.semanticscholar.org/paper/NFC%2FRFID-benchmark-design-and-verification-strategy-Nasser-Bazzoun/5ac1c42a51fe51697dfb5b0c5eb1bf8447e26e73

我的客户可能希望为 RFID/NFC 开发自己的天线。   

您能否为此主题提供一些配套资料或信息?

此致  

1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    对于此应用、正确的部件是 TRF7970A:

    https://www.ti.com/product/TRF7970A

    您还可以在此处找到天线设计的配套资料。 我从未见过16.1MHz 的 NFC、我们所支持的只是13.56MHz。 对于 Mifare 产品、它取决于他们想要使用哪个产品。 有些具有特殊的软件要求。 NFV 是否是一种拼写错误、应该是 NFC、因为我以前没有听说过这种情况?

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、  

    是的、NFV 是一个拼写错误。  

    谢谢  

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    非常感谢、我将深入探讨 TRF7970A。

    遗憾的是 、TRF7970AEVM (https://www.ti.com/lit/ug/slou321a/slou321a.pdf?ts=1627636669389&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)似乎已停产。

    是否有任何其他 EVM 可以让我们快速开始测试一些天线设计?

    谢谢
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    TRF7970AEVM 不再可用。 现在、我们将评估 TRF7970A BoosterPack 和 Launchpad。 BoosterPack 是 DLP-7970ABP、与 MSP-EXP430F5529 Launchpad 以及 NFC Link PC GUI 配合使用时、可构建显示 TRF7970A 功能的演示系统。 不包括 MIFARE 支持。

    有关详细信息、请参阅以下文档:

    https://www.ti.com/lit/ug/slou452/slou452.pdf

    可在此处找到 BoosterPack:

    DLP-7970ABP 插件|德州仪器 TI.com

    此模块不适用于外部天线、但我认为可以对其进行修改。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helfried:

    非常感谢、我将对此进行探讨。  

    是的、TRF7970AEVM 具有适用于 SMA 连接器的装配选项、这非常好。 但是、我们将找到一个解决方案。

    谢谢
    Alex