大家好、
我的客户询问如何构建具有以下要求的 RFID 读取器:
- 技术:MIFARE、NFV、ISO14443、ISO15693
- RFID 频率:13.56MHz 和16.1Mhz
我不确定将使用什么16.1MHz 频率。 我找到了:
我的客户可能希望为 RFID/NFC 开发自己的天线。
您能否为此主题提供一些配套资料或信息?
此致
1月
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户询问如何构建具有以下要求的 RFID 读取器:
我不确定将使用什么16.1MHz 频率。 我找到了:
我的客户可能希望为 RFID/NFC 开发自己的天线。
您能否为此主题提供一些配套资料或信息?
此致
1月
您好、Jan、
对于此应用、正确的部件是 TRF7970A:
https://www.ti.com/product/TRF7970A
您还可以在此处找到天线设计的配套资料。 我从未见过16.1MHz 的 NFC、我们所支持的只是13.56MHz。 对于 Mifare 产品、它取决于他们想要使用哪个产品。 有些具有特殊的软件要求。 NFV 是否是一种拼写错误、应该是 NFC、因为我以前没有听说过这种情况?
此致、
Helfried
您好、Helfried、
非常感谢、我将深入探讨 TRF7970A。
遗憾的是 、TRF7970AEVM (https://www.ti.com/lit/ug/slou321a/slou321a.pdf?ts=1627636669389&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)似乎已停产。
是否有任何其他 EVM 可以让我们快速开始测试一些天线设计?
谢谢
Alex
您好、Jan、
TRF7970AEVM 不再可用。 现在、我们将评估 TRF7970A BoosterPack 和 Launchpad。 BoosterPack 是 DLP-7970ABP、与 MSP-EXP430F5529 Launchpad 以及 NFC Link PC GUI 配合使用时、可构建显示 TRF7970A 功能的演示系统。 不包括 MIFARE 支持。
有关详细信息、请参阅以下文档:
https://www.ti.com/lit/ug/slou452/slou452.pdf
可在此处找到 BoosterPack:
此模块不适用于外部天线、但我认为可以对其进行修改。
此致、
Helfried