This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过幅度调制进行数据压缩

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1018221/data-compression-via-amplitude-modulation

我正在考虑的项目是使用一种添加振幅调制的技术来添加附加信息(例如用于数据压缩)。 我认为、QAM、PSK 等现有技术仍然可以使用。 使用 LookAhead 函数应允许这两种技术、方法是对数字信号进行分段、并使用 LookAhead 将更改添加到正在生成的模拟波形中。 我已经尝试 确定可以使用的 TI 芯片。 似乎 ADSP-2116OM 系列适合。

So...can 您的其中一个芯片被编码以处理两者,例如 QAM 和(通过 LookAhead)一种新的振幅调制技术,该技术应用于所生成的同一波形上? 2种技术可以同时运行吗? 是否需要修改任何其他组件? 是否可以通过闪存更新来修改芯片代码、使网络更新(例如 WiFi)尽可能简单、并且避免了对基础设施进行更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡纸、

    ADSP-2116是一款模拟器件 DSP。  您是在要求 TMS320C66xx 系列等类似的 DSP:  www.ti.com/product/TMS320C6672 ,还是要求在设计中添加调制器,如 www.ti.com/rf-microwave/mixers-modulators/iq-modulator/reference-designs.html#search?famid=632。 

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伦纳德:

    我认为如何表达我的问题的总和。  当数字信号转换为模拟信号时、我了解通常情况下、DAC 会将信号量化成离散时间段。  这些段是否可以通过非常简短的振幅调制进行修改?  这可以通过增强 DAC 软件来实现吗? 同样、在接收端、ADC 可以将调制解释为数字、以用于各种用途(压缩、加密等)。  

    此外、DAC 和 ADC 如何处理 PSK?

    谢谢、

    Jim Carmichael

    Carmichael Group、LLC Technologies。

    714-925-8600单元格/文本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    见上文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

     仍然不清楚您想要在这里实现什么。  也许一个包含 每一端看起来的一些波形的方框图会有所帮助。  当我读到正在调制的 DAC、然后 ADC 必须对其进行解码时、这听起来像是有线 DAC>ADC 系统、但您已经在 Wireless 中发布了、并询问 PSK、因此我看不到调制 DAC 输出将如何传输射频。  在什么载波频率下?

    请提供一些其他详细信息。  

    谢谢、

    ~Leonard