This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:如何将 ti_wisunfan 工程导入 CCS

Guru**** 2619975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1022151/cc1352p7-how-to-import-ti_wisunfan-project-into-ccs

器件型号:CC1352P7

大家好、

软件环境:

  • SDK: simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52
  • CCS 版本:10.3.1.00003
  • TI ARM clang 编译器: ARM-CGT-CLANG-1_1.3.0.LTS (安装在"C:\"中)

导入"ns_CoAP_NODE"项目时,CCS 显示以下错误: 请说明错过了哪些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 CC10.3中收到了相同的错误消息、但在 CCS 10.4中却没有收到。 请尝试升级 CCS 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CCS 10.4可以解决这个问题。 请通知团队修改 SDK 的发行说明。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我很高兴它能为您服务。

    如果要使用 CCS 10.3.0、只需单独安装 TI Clang 即可。

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    不可以、即使安装 TI Clang、CCS10.3、1也无法导入 Wi-SUN 项目。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    在本地安装 TI Clng 后、您可能需要单独将其安装到 CCS:

    1.打开 Code Composer Studio 并转到 Window -> Preferences -> Build -> Compilers。 检查列表中是否显示 TI Clang。

    4.如果列表中没有显示 TI Clang、请按刷新并安装所有发现的工具。 然后重新启动 CCS。

    谢谢、

    玛丽·H.