This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [2000系列]低频 RFID 阅读器(134.2kHz)、天线设计。

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1022173/series-2000-low-frequency-rfid-readers-134-2-khz-antenna-design

尊敬的 Sirs:

我们有一些德州仪器(TI)的旧低频读取器、特别是低频评估套件:

https://www.ti.com/lit/ug/scbu039/scbu039.pdf?ts=1627379294577&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

但是、此套件似乎已过时。 对我们来说,主要的问题是我找不到任何替代办法。 我正在使用感应耦合天线设计。 我有以下问题:

1-是否有任何具有类似功能的替代器件? 我们尤其需要能够设计大型 RFID 感应耦合天线(134.2kHz)、例如1 x 1m^2的回路。 到目前为止,我还没有发现任何可能性。  

2- 是否有关于将多个低频天线(在本例中为27uH)连接到同一读取器并建立开关控制的文档? 例如、我想创建天线阵列并应用开关技术。 我找到了 TI 的一些文档、但没有关于将两个以上的环路连接到同一个读取器的内容。

我想知道 TI 为何停止制造这些器件。

期待您的回答。

此致、

M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 停止销售这些阅读器、因为 TI 专注于销售半导体。 我可以向您指出以下销售 S2000阅读器替代产品的地址:

    https://oregonrfid.eu/RFID-Reader-Modules

    对于天线多路复用、RI-MOD-TX8A 可用、但也已停产很长时间。

    e2e.ti.com/.../mux8a_5F00_reference_5F00_guide.pdf

    对于天线设计、A 找到了以下文档:

    e2e.ti.com/.../8562.11_2D00_06_2D00_21_2D00_068_5F00_LF-Antenna-Design.pdf

    希望这有助于稍微解决您的问题。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helfried:

    非常感谢您的快速回答。 我已经知道了指向的文档和提到的公司(但不知道链接、因此对我来说非常有用)。 我也将仔细查看多路复用器文档。

    我还有两个问题要问:

    -似乎有几个134.2kHz 感应器仍在运行、例如 www.ti.com/.../RI-TRP-DR2B。 当我使用2000系列读取器时、我记得只有一个标签在读取范围内、因此可能没有检测到标签。 方向和读数范围之间存在相关性、这就是我要避免的情况。 是否有嵌入了多个线圈(天线)的兼容感应器、以避免或至少减少这种对位置的依赖? 我想用相同的 ID 对标签进行编程、并以垂直轴方向对其进行定向、但问题仍然存在(如果标签的方向相同、并且与天线读取器的距离类似、则未检测到标签)。 我们很感激有关此问题的任何解决方法/想法。

    -我想模拟天线产生的磁场,请注意这方面的任何提示(目前正在考虑使用 Matlab 和 ANSYS)

    此致、

    M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M:

    您的目标是在现场检测多个应答器、还是仅检测一个应答器、而不考虑方向? 3D 天线用于汽车的遥控钥匙中、但它们是完全不同的系统。 使用 LF 作为下行链路、使用 UHF 作为上行链路、以实现几米的距离。

    对于天线产生的磁场仿真、我没有任何可用的东西。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    谢谢你。 我的目标是在相对恒定的距离内仅检测读取范围内的一个应答器、无论方向如何。 即使在读取范围内有多个应答器、也可以仅检测一个应答器。

    由于方向是相互依赖的( https://www.ti.com/lit/ml/slyt536/slyt536.pdf?ts=1627423428899中的第3页第2点)、因此我认为第一个解决方案是采用几个32mm 垂直方向的应答器、 但 我已经测试过、在某些情况下可能无法读取标签(我认为由于应答器发射的信号差值小于3dB、读取器没有防碰撞算法、我实际上已经阅读过、但我找不到 TI 文档)。

    因此、我考虑寻找一个标签、该标签的天线线圈嵌入在不同方向、以避免方向依赖性(我想到的是正交参考、其中轴 X-Y-Z 为32 mm 应答器)、但我找不到它。 此外、我使用的是 LF、因为天线安装在金属环境中。

    此致、

    -MRR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我理解您面临的问题、但我似乎无法帮助解决 此请求、因为我们无法为您的问题提供解决方案。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、无论如何、感谢您的关注、您之前的消息和指出的文档实际上会有所帮助。

    此致、

    -MRR