This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:距离天线3m 处的电场强度

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1022119/trf7970a-electric-field-strength-at-3m-from-antenna

器件型号:TRF7970A

您好!

在日本无线电法规中、如果距离天线3m 处的电场强度小于或等于500uV/m、则无需无线电认证。
TRF7970A 的值是多少?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro、

    对于场强、我们无法仅为 TRF7970A 器件提供值。 场强取决于整个系统、主要是天线。 必须在该距离处测量整个系统。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro、

    对于场强、我们无法仅为 TRF7970A 器件提供值。 场强取决于整个系统、主要是天线。 必须在该距离处测量整个系统。

    此致、

    Helfried