This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 植入式设备的 NFC 标签

Guru**** 2694575 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430CL331H, RF430CL330H, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1020794/nfc-tag-for-implantable-device

主题中讨论的其他器件:RF430CL331HRF430CL330HRF430FRL152H

大家好、

请在下面询问客户的问题。

我目前正在寻找有关使用13.56MHz NFC 技术为植入式医疗设备创建双链路交换的解决方案。 您的目录中是否有适合此请求的 IC?
在详细信息中、我们希望通过 I2C 或 SPI 将 NFC 标签耦合到微控制器。

双链路是指通过 SPI 或 I2C 接口将动态标签耦合到传感器/MCU。
该应用程序用于与用于胃肠道治疗的医疗植入体进行通信。
链接用于配置植入式医疗设备和下载日志信息。

有效载荷有限、但尚未决定。
目前、我们处于项目的技术评估部分、系统架构尚未设置。
不过、我们发现 NFC 13.56MHz 技术有可能提供数据传输和无线电源传输解决方案。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    作为动态 NFC 标签、我们有用于较大文件传输的 RF430CL330H 或 RF430CL331H。

    除此之外、我们还有 RF430FRL152H 作为单芯片解决方案、它将 uC 与 FRAM 存储器、NFC 接口和用于连接模拟传感器的14位 S/D ADC 以及用于连接数字传感器的 SPI/I2C 组合在一起。

    由于它是植入式器件、客户应检查 NFC/13.56MHz 信号是否能够在人体阻尼信号时通过人体足够长的时间。 如果它们无法通过 NFC/13.56MHz 获得足够的读取范围、 那么 频率为134.2kHz 的 LF 系统 可能会更好。

    此致、

    Uli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uli、

    非常感谢您提供此信息。

    此致、

    Danilo