Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, DLP-7970ABP, MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP、 MSP-EXP430G2ET
晚上好。
我已经使用 RF430FRL152H 一段时间了、并且一直在努力从它获得相当快的 ISO15693通信速度。 我使用具有 DLP-7970ABP 和 MSP-EXP430G2ET 的 RF430FRLHEVM 板与 PC 进行通信。 对于具有 MSP-EXP430G2ET 的 DLP-7970ABP、我使用产品说明页面中提供的默认固件。 对于主机命令、我使用一个简单的终端程序。
在 RF430FRL 中、我刷写了自定义固件、该固件将写入有效载荷中提供的所有内容:
从写入器端(PC)、我重复发送自定义命令、并使用逻辑分析仪跟踪时间: 
可以看到发送另一条命令大约需要0.15秒。 这是一个巨大的延迟。
我使用自定义程序跟踪了时间、看起来每次都是从等待 RF430FRL 响应(从已发送命令到已接收命令)。 如果我发送1个字节而不是22个字节、则大约为100ms。 因此、这是 RF430FRL 或 DLP-7970ABP 固件的100ms 延迟。

在这种情况下、发送多条命令之间的预期理论最小延迟是多少?我该如何加以改进?