This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:PurePath 问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1021113/cc8520-purepath-questions

器件型号:CC8520

大家好!

我们目前正在实施我们自己的 PurePath 模块设计。  我想知道 PurePath 团队中是否有人知道 TI 是否已经对 TI CC85xx 的信号强度、误码率和音频丢失之间的关系进行过任何研究。  PurePath 是否需要最低信号强度或 BER 来维持音频吞吐量?

谢谢、

Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、

    我们提供了此应用手册 "使用 CC85xx 进行实际范围测试"、这可能会有所帮助。 由于 CC85xx 器件使用时隙发送数据、 因此有关共存 性的应用手册也很有用。

    您还可以在 CC85xx 系列用户指南中阅读有关协议如何处理压降和重新传输的更多信息。

    此致、

    Daniel