This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF4140-Q1:FDX 和 HDX

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27424-Q1, TRF4140-Q1, TMS3705, UCC27424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1015242/trf4140-q1-fdx-and-hdx

器件型号:TRF4140-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27424-Q1TMS3705UCC27424

您好!

你好。 我有一位客户对 E2E 论坛帖子有疑问。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/580259/hdx-and-fdx-reader/2130403?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=FDX%2520and%2520HDX#2130403

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/282296/does-tms3705-support-fdx-or-only-hdx/1747982?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=FDX%25252520and%25252520HDX#1747982

请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我查看了建议的链接以及从我的理解中、我应该使用 IC TRF4140-Q1、因为它应该能够与 FDX 和 HDX 配合使用。 是否有任何增加 IT 功率和范围的选项? 可能是 IC UCC27424-Q1、它与 TMS3705结合使用、用于提高天线驱动器级的功率。 我尝试读取的标签直径为3cm、我需要达到的距离为50cm 或以上。

如果 TRF4140是合适的、如何提高它在检测信号时的灵敏度? 也许我可以使用具有 DSP 指令的 ARM4 MCU 在 TRF4140 IC 的某个引脚上进行一些数字处理?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray Vincent:

    如果客户同时需要 HDX 和 FDX、我们就没有解决方案。 最初计划对 TRF4140提供 FDX 支持、但后来从数据表中删除了该支持。

    对于大于50cm 的读取距离、客户需要一个高功率读取器。 由于 TRF4140的主要应用是与远距离读取标签不同的汽车应用、因此如果它可以与更大的天线配合使用以实现客户所需的读取距离、则没有经验。  TI 不再提供其他高功率读取器。  

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    你好。 请查看下面与您的建议相关的另一个查询。 非常感谢。

    我认为最好的选择可能是将 TMS3705与天线的外部驱动器结合使用、以检测 HDX 信号、并使用与和 MCU 协调的另一个模块来检测 FDX 信号。

    1.为了提高解调阶段的灵敏度、您建议使用哪种选项? 我想在 TMS3705的某些引脚上使用具有 DSP 指令的 ARM MCU、也许您有一个更好的想法。
    2.您建议我使用哪一个模块来使用 FDX 协议?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray Vincent:

    我们没有经过测试 的解决方案来提高灵敏度。 我们可以提供的唯一解决方案是使用 UCC27424提高 TX 功率、我想您已经找到了:

    https://www.ti.com/lit/an/scba031/scba031.pdf

    对于50x50cm 的大型天线、可以在 不向 RX 路径添加放大器的情况下实现所需的读取范围。 在大多数情况  下、范围限制是由 TX 功率的降低而不是由 RX 灵敏度引起的。

    对于 FDX、我无法给出任何建议、因为 TI 仅对其 LF 应答器使用 HDX。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H I、

    我已经听过你的回声了一段时间,所以这条胎面已经关闭了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    此致、
    Helfried