主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP、 MSP-EXP430G2、
您好!
我使用 RF430FRL152H 连接 SENSORHUB、并在 rf430frl152hevmGUI 上获取数字传感器的数据。 但现在我想通过 NFC 读取器读取数据。 这是可行的吗? 是否有一些代码示例可以为我提供帮助?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 RF430FRL152H 连接 SENSORHUB、并在 rf430frl152hevmGUI 上获取数字传感器的数据。 但现在我想通过 NFC 读取器读取数据。 这是可行的吗? 是否有一些代码示例可以为我提供帮助?
谢谢你
您好、Chen、
是的、您可以使用任何支持 ISO15693协议的 NFC 读取器读取数据。 "读取单个块"和"写入单个块"命令都是您所需要的。
我为实验工作编写了一个 GUI、在您的案例中、了解块编号和存储器地址之间的关系可能会有所帮助。
e2e.ti.com/.../4621.RF430FRL152H_5F00_Util.zip
此致、
Helfried
您好、Chen、
只是为了确认我是否理解正确。
您写道、您将 RF430FRL152HEVM 与 SENSHUB 结合使用、并且能够使用 RF430FRL152H GUI 读取数据。 这意味着您已在 RF430FRL152HEVM 上安装了 SENSHUB 项目的固件。 要读取数据、请将 DLP-7970ABP 与由 RF430FRL152H GUI 控制的 MSP-EXP430G2 Launchpad 配合使用。 我的理解是否正确?
现在、您不想使用 DLP-7970A + MSP-EXP403G2、而是使用其他 NFC 读取器。 例如、这也可以是启用 NFC 的智能手机。
请确认情况是否如此。
此致、
Helfried
尊敬的 Zhixiong:
您是否查看了以下文档、这些文档可以解答您的大部分问题:
常见问题解答:
http://www.ti.com/lit/pdf/sloa247
RF430FRL152H 固件用户指南:
http://www.ti.com/lit/pdf/slau603b
以及 SENSORHUB 的固件示例:
http://www.ti.com/lit/zip/slac691
RF430FRL152H 具有内置 ROM 固件、用于控制测量。 由于 ROM 代码不知道数字传感器的功能、因此需要编写用于传感器初始化的代码以及如何获取测量值的代码。 ROM 固件将使用这些函数设置传感器并获取测量值、然后将数据存储在存储器中。 ROM 固件的配置由位于 FRAM 存储器区域(块0至8)的所谓虚拟寄存器完成。外部 NFC 读取器必须通过"写入单块"命令来配置这些寄存器。 然后、通过设置寄存器中的 startbit 来开始测量、并在数据可用时读出测量值(从块9开始)。
此致、
Helfried
您好!
我对 GUI 进行了修复、应该可以解决您的问题。
e2e.ti.com/.../RF430FRL152H_5F00_Util_5F00_V1_5F00_3_5F00_2.zip
此致、
Helfried