This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662RQ1-EVM-WBMS

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, CC2662R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1018878/cc2662rq1-evm-wbms

主题中讨论的其他器件:BQ79616-Q1CC2662R-Q1

您好!


让我自我介绍一下、我是 Luna Geber Engineering S.r.l.的 Gianmaria Bernacchia 合作伙伴。 (LGE)。
LGE 是 Perugia 大学电气工程部的创新型启动机构。 在我们的团队中、Luca Roselli 教授是 Wise s.r.l.公司的创始人、合并在艺术水疗中心。 WISE 于2005年在法拉利和雷诺的 F1赛车中生产了用于遥测的圈速触发器。 利用射频和汽车方面的专业知识、我们成立了 LGE、旨在为汽车世界开发物联网系统。 我之所以撰写本文、是因为我们与佩鲁贾大学(Team HFE Lab)和罗马大学(Spinoff 'Sensichips')一起致力于 WBMS 系统、并且我们已经确定了您的评估模块"cc2662rq1-EVM-wbms"、我们希望在此开发我们的产品。 我们打算根据您的两个芯片 CC2662R-Q1和 BQ79616-Q1来实现该系统。 我们想知道 EVM 的可用性吗? 我们的项目计划是将实际投入到2022年2月、然后开始实施基于您的芯片的定制产品。 我们需要在2022年9月之前向我们的汽车公司推出 TRL8产品。

很抱歉、演示时间太长。

Gianmaria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gianmaria、

    感谢您关注我们的器件评估。  我已将您的帖子分配给可以对此进行评论的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianmaria、

    目前、我们的 EVM 数量有限。 有关 WBMS 的更多信息和详细信息、我们要求您通过您的现场销售团队与我们联系、以便我们更好地了解什么。 您有联系 TI 销售人员吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan、我没有销售服务联系人。 我可以联系谁?

    非常感谢您的参与。