This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Qi 充电支持

Guru**** 2772575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51003, BQ51013B, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1018797/qi-charging-support

主题中讨论的其他器件:BQ51003BQ51013BBQ51050B

你好、

我正在寻找无线充电、2W 和 5W 设计的 TX 功能、 15W 左右的 RX 功能。 您能否与我分享演示幻灯片并推荐要购买的评估套件。

目的:我有一位客户在寻找此解决方案、我们希望通过机会/技术来使用此解决方案。  

注意:在与 TI 代表 Penang 交谈时、他们提到他们以前不处理此问题、这是我获得的链接。

请提供建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    所有 TI TX 均为 NRND。 对于 RX、您可以考虑 bq51003、bq51013b 或 bq51050b。

    此致、

    Nick