This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:CC2662R-Q1主器件和从器件之间的时间同步精度

Guru**** 2619965 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2662R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1018665/cc2662r-q1-time-synchronization-accuracy-between-master-and-slave-of-cc2662r-q1

器件型号:CC2662R-Q1

在 TI 公共媒体/文档中、延迟约为2-10ms。  有人能告诉 我们 CC2662R-Q1的主器件和从器件之间的时间同步精度吗? 假设我有一个应用需要同步主节点和从节点的时钟。 想知道 我们可以获得多少时间精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何方法可以编写客户代码来提高 Arm M0内核的精度?
    回复 μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    由于 WBMS 的 NDA 性质、我们无法在公共论坛上讨论 WBMS 的技术细节。 如需更多信息、请联系您的现场应用支持工程师和 FAE 团队。 我可以说、同步取决于您选择用于控制器件何时进入睡眠状态/从睡眠状态唤醒的 LF 晶振。 更高的 PPM 时钟将在唤醒和睡眠时提供更高的精度。

    不允许访问 M0内核。