This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找小型音频设备的无线同步选项

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1017297/looking-for-wireless-synchronization-options-for-small-audio-device

您好!

我不确定我是否已发布到正确的论坛、但我正在寻找一种无线同步功能

相信 WiLink-8器件系列随附。  我需要在器件之间进行事件同步

精确到优于100uSec;我相信 WiLink8支持该功能。 平台需要的功能

还支持简单的低带宽通信。  WiLink-8仍然是这种情况的主要原因、还是存在这种情况

其他支持无线通信通道和同步的较新器件?

请注意、此器件不会运行 Linux。

感谢您的任何建议、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WiLink8支持时间同步: https://www.ti.com/lit/an/swaa162a/swaa162a.pdf

    我们在 Linux 上测试了此功能。 它尚未在非 Linux 操作系统上进行测试

    最好

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回复。

    我通读了该文档、它看起来就像我在 Linux 平台上所需要的那样。

    我必须假定、如果在 Linux 上完成、则可以重新完成(不一定是微不足道的工作)

    在更小的(非操作系统)嵌入式系统上。  驱动程序源代码是否可用?

    ED  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何现成的模块在 FCC 预先批准的封装中使用 WiLink8?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ED、

    是的,Linux 驱动程序源代码是开源的。

    WiLink8模块经过 FCC 认证: https://www.ti.com/tool/WL18XX-CERTIFICATION

    最好

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我没有意识到...