This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:左右通道之间的干扰

Guru**** 2996980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101, CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1017368/cc8530-interference-between-left-and-right-channel

器件型号:CC8530
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3101、

您好!
到目前为止、我仅在单声道模式下使用了 CC8530 + TLV320AIC3101。 现在有一个新项目并在立体声模式下对 CC8530进行编程、但我注意到 L 和 R 通道之间的渗透率。 我的意思是,从手机上的3.5mm 音频插孔,我只使用一个通道(例如左声道和电话音量是50%),在耳机输出中(32欧姆阻抗),我在左声道听到强信号,但在右声道也听到弱信号。  

这是可以避免还是可以减少,以及在什么设置下?  我使用 PPWC 进行了许多测试(不同级别的输入音量、主设备和从设备上的输出音量) ,但没有成功。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    您使用的是 PPW EVM 还是定制硬件? 您是否曾尝试在 PPW EVM 上运行该软件?  

    为了进行调试、使用 PPW Commander "Command and Monitoring"工具可能很有用。 这将使您能够查看网络信息和音频统计信息。 例如 ,ps_audio_stats ()将向您显示通道数以及每个通道上的最大和平均音量。 这可以帮助我们确定 PPW 器件是在这些通道上发送/接收数据、还是系统中存在其他问题。

    此外、您是否已使用其他输入和输出设备测试您的系统、以确保电话或耳机不会引入交叉信道噪声?

    此致、

    Daniel