This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:设置协议命令 ISO 15693

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7960, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1017102/trf7970a-set-protocole-command-iso-15693

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:TRF7960

大家好、

我的问题很简单。 我使用的是包含 TRF7960的 DLP RFID2读取器。 我正在使用 RFID 标签进行通信。 因此、我想知道我是否有义务在每次发送命令之前执行"设置协议"? 我提出这个问题是因为我与读取器的通信有问题、但是如果我在每个命令之前使用一个设置的协议、这些问题就会得到解决。

此外 、本文档 https://www.ti.com/lit/ug/slou321a/slou321a.pdf?ts=1625816682602&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.bing.com%252F 的第2.3段还提到 、"在执行任何命令之前、首先使用 GUI 中的"设置协议"按钮、以便 TRF7970A 寄存器设置与现场应答器发送的内容匹配、并符合预期返回的内容 EVM 天线的"。 但是、在使用 TRF7960应用时、我可以成功地与标签通信、而无需在每个命令之前使用"设置协议"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrine、

     无需在每个命令之前发送"设置协议"。 发送"设置协议"时   、将完成所选协议的寄存器设置。 之后、可以向标签发送 ISO 命令。 不同的措辞是在发送任何命令之前而非在每个 命令之前发送"设置协议"、这意味着在向标签发送命令之前发送"设置协议"一次。

    我知道这对解决您的问题没有帮助。 有一些程序可用于在 COM 端口上监视串行通信(搜索串行端口监视器)。  当使用这样一个 SPY 工具时、你可以检查 GUI 使用的协议和你使用的程序之间的差异。

    此致、

    Helfried