This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:不带按钮的 CC85xx 配对

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1016060/cc8530-cc85xx-pairing-without-buttons

器件型号:CC8530

我们使用 CC85xx 大约8年的公司设备作为无线耳机。 现在、我们已经完成了一个新项目、一切都很好、但我们有一个小问题无法解决。
发送器(主器件)放置在没有按钮的器件中、只有一个电源开关可以关闭器件(主器件是一个附件、可以通过另一个电源开关进行更改)。 接收器(从)也没有按钮、只 能打开/关闭电源。 我们可以在生产主设备和从属设备期间配对、但如果客户购买了另一个主设备的附件、则无法配对。
是否有办法在不使用按钮的情况下配对主设备和从设备,只需打开两个设备的电源即可?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    我认为没有办法 实现这一点。 PPW 器件支持基于接近度的配对、但这是由按下按钮触发的。  唯一不需要按从设备上的按钮的配对机制是固定网络 ID 配对。

    当器件通电以在从器件上触发基于接近的配对时、可能会"模拟"按钮按压操作、但这样的解决方案尚未经过测试。

    此致、

    Daniel