This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:PurePath 无线命令器错误

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1014564/cc8531-purepath-wireless-commander-error

器件型号:CC8531

尊敬的 TI 专家:

我尝试进行 RX、TX 测试。 但别名不会更改为主设备或从属设备。  

我尝试使用 PurePath 无线配置器进行编程。 映像名称是 master_p.hex 和 slave_p.hex。

但是、别名在 PurePath 无线命令器中不会更改。

请帮助解决此问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要在 PPW Commander 中更改器件别名、请使用"Device Manager"视图。 单击设备别名旁边的铅笔图标进行编辑。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的支持。  我根据您的建议更改了名称、并且闪存成功。

    但是、RX/TX 测试中会发生错误。

    转至生产测试选项卡、从器件被停用。

    只有当 PurePath Commander 再次执行时、从器件才会被激活。

    请告诉我错误发生的原因。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确定出现该错误的原因、但通常通过复位 CC 调试器、CC85xx DK 或重新启动 PPW Commander 来解决该错误。 您是否已验证测试仪和从属设备是否都使用正确的映像进行了编程?

    此致、

    Daniel