This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:校准查询

Guru**** 2596475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1135855/lp-cc1352p7-calibration-inquiry

器件型号:LP-CC1352P7

大家好、团队、

我的客户询问 LP-CC1352P7-1之前是否仅在最大功率为1W 的915–928 MHz 频段或最大功率为4W 且最大天线增益为6 (dBi)的916–928 MHz 频段中进行了校准?  

提前感谢、

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    校准和指定频带和高功率级别时、您的问题不清楚。

    客户是否询问允许的最大功率级别?

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    请参阅下面的客户响应:

    不需要。 首先、我们想知道 LP-CC1352P7-1是在915-928MHz 还是 916-928MHz 频段中进行校准的。
    另一方面、知道最大功率是1W 还是4W?  
    最后、了解最大天线增益是否为6 (dBi)。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这仍然不清楚。

    无线电 适用于915MHz - 928MHz。

    20dBm 是最大输出功率。

    LP-CC1352P7-1的天线增益为4dBi

    此致、

      Richard