This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:测量来自 XDS110调试探针的电流

Guru**** 2925320 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1125832/tmdsemu110-u-measure-current-from-xds110-debug-probe

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:CC1310ENERGYTRACE

大家好、我正在尝试读取 CC1310 (连接到 XDS110调试探针)提供的电流。 因此、在 Wireshark 中、我从 XDS110的 USB 端口读取一些 USB 数据包、在字节0x70 ("p" ASCII 值)之后、有一些当前支持的信息、但我不知道如何将其解析为实际电流值。 可以帮帮我吗? 我还需要比较 CCS Energytrace 实际测量结果、但即使两个图形相似、也根本不会扇出。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matheus、

    请稍候、我们正在确定合适的专家来解决您的问题。  我还建议您查看 XDS EnergyTrace 部分和 用户指南 、以进一步了解命令行使用情况并将数据导出到 CSV 文件。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan、我将等待您的专家回答。 我正在使用 Linux U本 转操作系统、我认为此操作系统没有命令行使用。 尽管我已经将数据导出到 CSV 文件、但我的问题与"此数据的含义"更相关、而不是与"如何获取此数据"相关。 祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马特伊斯

    由于 Code Composer Studio 中 EnergyTrace 显示的限制、是否使用了 Wireshark? 也许正以这种方式捕获它以实现自动化?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johns、

     它用于在 python 或 C++代码段中实现微控制器(cc13xx)电流测量的自动化。 而不是关于 CCS 限制。 但是、如果有任何方法可以从 Linux ubunto 上的命令行获取 energyTrace、它也可以解决我的问题。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马特伊斯

    好的、有道理。  在 Windows 上、我们有 sTune。  我将了解 Linux 上是否有其他选项、或者我们是否有关于如何解码数据包的信息。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、它比我希望的要复杂一些。  一种可能的解决 方案是调试服务器脚本(DSS)、这是 CCS 的自动化界面。  这不是已发布 API 的一部分、但应该是可能的。  

    您需要多久?  这需要几周时间才能让能够知道如何做到这一点的人知道。

    此致、

    John   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

     我对这一答案并不着急、但我们希望尽快解决、因此您的专家反馈对我们很有用。 现在、我将尝试使用您刚才提到的 DSS。 谢谢

    此致、Matheus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马特伊斯

    值得让 DSS 尝试熟悉它。  我们将需要向您提供有关如何将其用于 EnergyTrace 的特定用例的信息。  该部分将需要几周时间。  我将保持这个线程处于打开状态、以便我们可以跟踪该活动。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

      您能告诉我如何使用 sTune 在 Windows 上执行此操作吗? 我仍然希望使用 Ubbto 来实现此应用程序、但直到现在、Windows 也可能对我有所帮助。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马特伊斯

    如果该链接上的书签不直接转至 EnergyTrace 部分、则可能无法正常工作、只需搜索"使用 EnergyTrace "即可。  它提供了有关如何使用 sTune 的信息。  我个人从未使用过它。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#using-energytrace

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

     我是否可以访问 sTune 的源代码? 因此、我可以尝试自行解码该信息、并在 Linux 上执行该操作。 我意识到使用窗口对我来说不是一个选择。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马特伊斯

    我们无法为 sTune 提供源、但我希望、当我们的专家在几周内研究这个问题时、他们可以提供一个示例、说明如何从 DSS 或其他称为跨平台的 slite 的方法中实现这个问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马特伊斯

    我今天上午会见了我们的专家,以了解我们的选择。  未来的最佳方法是在 Linux 上运行 sTune。  DSS 可以正常工作、但它需要调用一些内部调试器 API、并且仍会引导您了解如何解码所有数据...  此外、这些内部 API 可能会发生更改、因为它们不是公开的、因此您的自动化将会停止工作。

    我们快速了解了 sTune 是如何构建的、在 Linux 上构建和验证 sTune 需要一些工作。  然而,这仍然是向前迈进的最佳途径。  需要一些时间才能将其安装到位、但我会随时为您发布。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、我会等的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马特伊斯

    我们在 Linux 上提供了 sTune 版本供您试用。  今天早上、我们通过测试进行了 EnergyTrace 快速试用、我们能够获取数据。

    我将向您发送一个朋友请求、以便我可以与您私下共享包含安装程序的链接。  它将整合到 CCS 中、但可能不会一直到 CCSv12.2.0、因此我现在想向您介绍一下。  对于我们的测试、我们已安装到现有的 CCSv12安装中。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、我一直在尝试使用您发送给我的" emupack "。 您是否可以帮助我发送用于验证此功能(来自 Linux 终端的能量跟踪数据)的脚本? 或者可能让我们访问您的 GTI API (不确定您是否可以与我共享此 API)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="530185" URL"~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1125832/tmdsemu110-u-measure-current-from-xds110-debug-probe/4221299 #4221299")您是否能帮助我发送用于验证此功能的脚本(来自 Linux 终端的能量跟踪数据)? [/报价]

    sTune 是一个命令行实用程序。 我从 Ubuntu 20.04 LTS 计算机上的命令行手动运行它、并能够获取 ET 数据。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="2210" URL"~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1125832/tmdsemu110-u-measure-current-from-xds110-debug-probe/4221348 #4221348"]我在 Ubuntu 20.04 LTS 计算机上的命令行中手动运行它,并能够获取 ET 数据。

    下面是我从终端运行的命令的屏幕截图。 您可以忽略其中的错误(我没有实际连接电路板)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ki、 现在我得到了它、它工作正常。 非常感谢您和您的整个团队! 祝你度过美好的一周!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个 stune Linux 版本能够从命令行中的.txt 文件中作为 Window 的文件运行? 我曾尝试过,但没有成功地到达它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="530185" URL"~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1125832/tmdsemu110-u-measure-current-from-xds110-debug-probe/4222733 #4222733"]此 stune Linux 版本能够从命令行中的.txt 文件中作为窗口运行?

    是的、我成功运行了它