This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:尝试对 rf430frl152h 进行编程

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, MSP-FET, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1128541/rf430frl152h-trying-to-program-rf430frl152h

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

各位专家:

我们的客户尝试  通过 EVM JTAG 原理图对 RF430FRL152H 芯片进行编程、但想知道是否需要 power3V3
他 在论坛上提出了一个问题、说这是不必要的
e2e.ti.com/.../level-shifter-for-jtag-from-fet-to-rf430frl152-with-sn74lvc2g125-and-sn74auc1g04

他问,如果没有必要,他应该怎么办? 比如将其接地、还是只连接任何东西?

另一个问题是、编程时是否需要这些所谓的必要电容器和电阻器。

客户关注的是 JTAG 模块、尤其是对于 POWER_3V3。 他认为有3种可能:将其视为 MSP_VCC 并将其连接到 JTAG PIN2/将其连接到任何位置(然后也可以移除2个相关电阻器 R32和 R34)/将其连接到 GND。 然后、在对芯片进行编程时、如果需要必要的电容器和电阻器、它不会给出答案。 他说:“我必须声明,我现在只打算成功地烧坏芯片。”

客户表示"power_3V3肯定不需要编程、因为它来自 USB 电源(用户指南中的电源部分原理图可以确认)、 而且,在通过 MSP-FET 对 EVM 进行编程时,我们无需将 EVM 连接到 USB (也可在用户指南中确认)。 我需要知道的是、我应该如何处理这一问题、以确保我能够成功刻录芯片"

为了确保客户可以对芯片进行编程、他还需要知道编程时是否需要外部组件(请参阅 RF430FRL15xH 常见问题解答文件2.3中的)

e2e.ti.com/.../rf430frl152h-troubles-connecting-programming-via-jtag
这个人似乎添加了外部组件来烧写芯片

我们希望听取您的建议。 非常感谢您的参与。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    一旦特定专家休假回来、该主题将在接下来的几天内解决。 感谢您在此期间的耐心等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    很抱歉耽误你的回答。 我刚从度假回来。

    我只能评论原始 RF430FRL152HEVM 原理图、因为提供的屏幕截图未显示任何电平转换器。

    对于使用 MSP-FET 对 RF430FRL152HEVM 进行编程和调试的用例、不需要 POWER_3V3电源、因为 MSP-FET 提供 FET_VCC。 在这种情况下、我想 POWER_3V3处的电压为0V、但这并不重要、因为二极管 D3会阻断反向电流。 如果客户用例不需要 USB 电源、则可以移除 POWER_3V3相关组件。 如果也不需要连接 Booster Pack、那么 RF430_RST 路径(R32、R34)也可以被移除。

    常见问题解答文档第2.3节所示的所需外部组件对于典型应用用例是必需的。 如果最终目标仅是通过 MSP-FET 进行编程、并且没有应用操作、则不需要 L1、C1和引脚11...18上的所有组件。 B1将替换为 EVM IC1的 POWER_1V5。 并且需要将 VDDB 连接到 VDDSW、这是通过 EVM 上的跳线 SV7完成的。

    总之、RF430FRL152HEVM 上的以下组件对于通过 MSP-FET 进行编程至关重要:

    SV7 (闭合)、C13、C12、C17...C19、C24、 ICC4...IC6、IC8、R19、R22...R26、R28...R30、 SV2、IC1、C9、D3、C3、 S6 (在"电源"位置)、R5、C11。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一段时间以来没有反馈、因此我假设这种胎纹已解决、可以关闭。 关闭该线程后、您仍可以回复该线程、也可以创建新线程。

     此致、
    Andreas。