This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:我能否知道 TRF7970A 是否通过 ISO/IEC 18092:2004或18092:2013?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1137621/trf7970a-can-i-know-if-trf7970a-pass-iso-iec-18092-2004-or-18092-2013

器件型号:TRF7970A

您好!

我能否知道 TRF7970A 是否通过 ISO/IEC 18092:2004或18092:2013标准?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    数据表的第1章1 规定、该器件"支持近场通信(NFC)标准 NFCIP-1 (ISO/IEC 18092)..."。

    我不知道它引用的是该规范的哪个版本。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我的客户需要知道这一点才能申请他们的规格。

    您是否知道我可以从哪里获得认证报告?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    由于合规性取决于固件实现、因此没有可用的认证报告。 我们只能说明 TRF7970A 器件支持 ISO/IEC 18092标准的实现。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    那么、TRF7970A 可以支持 212kbps 吗?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    是的、它受支持。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    您能帮助回答以下问题吗?

    我们希望确保:TRF7970A 中212Kbps 的波形调制是否符合 ISO/IEC 18092:2013标准?

    (由于标准不同于 ISO/IEC 18092:2004至 ISO/IEC 18092:2013、ISO/IEC 18092:2013比 ISO/IEC 18092:2004更严格)

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    如数据表的第6.7章所述、ASK 调制深度范围可通过调制器和 SYS_CLK 控制寄存器(0x09)中的设置进行调整。 这应能满足 ISO/IEC 18092:2013要求。 但遗憾的是、没有接收器接受调制深度的规格。 需要进行测量以确保 TRF7970A 的接收器符合 ISO/IEC 18092:2013标准。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    需要进行测量以确保 TRF7970A 的接收器符合 ISO/IEC 18092:2013标准。

    TI 可以进行测量吗?

    我认为客户可能不知道如何正确执行该操作。

    BR、

    弗兰克