This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:CC2652R

Guru**** 2600075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1137400/cc2652r-cc2652r

器件型号:CC2652R

Smart RF Studio 数据包间隔选项和 IFS 时间间隔选项之间有何区别? 两者在 BLE 中有何关联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenejith、您好!

    帧间间隔(IFS)是  BLE 规范在150us 下设置的同一信道上的连续数据包、无法更改。  Smart RF Studio 数据包间隔是使用 BLE PHY 的数据包之间的时间间隔、这些数据包通过无线传输以进行测试、不能减少到小于1ms。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的回复。 您能否在回复中解释数据包之间连续时间和时间之间的差异?

    您是否说我们不需要在测试时间内考虑 IFS、 而通过数据包间隔选项、我们可以在测试期间更改 IFS?

    谢谢

    Sreejith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 BLE 规范和 BLE PHY 用法之间的差异。  在测试 BLE PHY 时、Smart RF Studio 7将无法通过其数据包间隔违反 IFS。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    我们如何同时维护 IFS 和数据包间隔时间? 很抱歉,我无法跟你。

    谢谢

    Sreejith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BLE 规范:   发送的每个数据包之间必须存在150μs μ s 强制延迟。 这称为 帧间空间

    Smart RF Studio 7:发送的每个数据包之间的间隔限制为1ms。

    因此、在使用 Smart RF Studio 7时、您将无法违反 BLE 规范中的 IFS 要求。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    明白。 谢谢你。

    此致

    Sreejith