This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:将 UART 接口添加到"DMM_zc_switch_remote_display_app"示例应用

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1137801/lp-cc2652r7-adding-uart-interface-to-dmm_zc_switch_remote_display_app-example-applicaition

器件型号:LP-CC2652R7
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigZ-stack

您好!

我需要使用"DMM_zc_switch_remote_display_app"示例应用(BLE 外设+ Zigbee 协调器)、并且需要串行/UART 接口来与其他器件通信。 如何才能做到这一点? 我是否需要合并任何其他应用示例? 还是在"DMM_zc_switch_remote_display_app"中、我可以启用 UART 来发送/接收命令数据包?

实现这一目标的最佳方法是什么?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    请注意 、DMM 示例的自述文件描述了如何使用一个 UART 接口来控制 Z-Stack 功能并显示 BLE 信息。  在 使用 TI 驱动 程序示例 API 指南 获取有关如何初始化和控制外设的说明时、您可以重用此 UART 模块或在 SysConfig 中创建第二个实例。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    已了解通过删除所有菜单选项和相关代码(如果我错了、请更正我)可以重新使用相同的 UART、但如果我想尝试第二个实例、我如何操作? 我尝试如下定义它 SysConfig、并在编译时出错。



    现有 UART 示例使用 GPIO 3作为 UART TX、使用 GPIO 2作为 UART RX、对吧? 第二个实例是、我能否将 GPIO 1用作 UART TX、将 GPIO 0用作 UART RX? 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    您将无法复制 uart1.hardware 参数、因为只有一个 XDS110。  我建议使用 独立的系统配置器工具  通过 IAR 对 SysConfig 进行最简单、最有效的控制。

    此致、
    Ryan