This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:具有 Microchip PIC32MX 的 DLP-7970ABP SPI 通信

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1158909/dlp-7970abp-dlp-7970abp-spi-comms-with-microchip-pic32mx

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

您好!

作为项目的一部分、我们需要获取一个通过 SPI 与 DLP-7970ABP 通信的微芯片 PIC32开发板。 据我所知、DLP-7970 ABP 旨在与 Launchpad 平台配合使用、从而使这一操作变得更轻松。 在本例中、我们必须使用微芯片图片

从硬件的角度来看、我需要做些什么才能使 DLP-7970 ABP 与微芯片图片进行通信。 (假设我们能够将所有引脚从微芯片侧分出)

到目前为止、我在 DLP 7970 ABP 接头上已经介绍了这一点-请参阅第3页 (http://www.dlpdesign.com/dlp-7970abp-ds-v11.pdf)

P7 = CK 信号(检查并正常工作)

P14 = MISO

P15 = MOSI

P1 = 3V

P20 = GND

P9 = SS

 有关手册 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/trf7970a.pdf?ts=1664785817535&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTRF7970A

在第30页上、它显示了以下内容

"选择 SPI 接口后、未使用的 I/O_2、I/O_1和 I/O_0引脚必须进行硬接线、如表6-10所示。 加电时、TRF7970A 对这三个引脚的状态进行采样、然后进入其中一种可能的 SPI 模式。 "

如何访问 DLP-7970 -ABP 上的这些引脚。 它们是否暴露在外?

它还讨论使能引脚。 我假设需要将其设置为3V 才能启用7970?

提前感谢

JT