This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:技术讨论

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8531, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1028405/cc8531-technology-discussion

器件型号:CC8531
主题中讨论的其他器件: CC2590

尊敬的:

当 CC8531的主控和受控 PCB 彼此靠近时、连接将断开、当距离间隔时、连接将自动恢复。

您能帮我找到熟悉2.4G 的人来了解原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您知道器件运行的 TX 功率级别吗?

    如果 RX 前端饱和、则接收器将停止工作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genius

    您是指目标 TX 功率值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您有一个 CC2590前端、5dBm 设置可能是进入 CC2590的功率。 这将在天线输出端产生几乎14dBm 的功率(假设天线增益为0dBi)。

    您将设备放置在多近的位置? Cc8531的饱和电平为6dBm。 如果它看到任何高于此值的输入电源、它将停止接收。 分离器件将降低此功耗、无线电链路将再次开始工作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 TX 和 RX 天线之间的距离小于30mm 时、连接将断开。 随着距离的增加、它将再次工作。  

    是否有任何软件或硬件解决方案?如何在 TX 和 RX 接近时使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试将 TX 功率降至最低、并查看链路是否正常工作。

    此致