This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:TRF7964A SPI 通信通过主机控制器软件控制 SS、我们是否需要将 I/O_5与主机控制器连接

Guru**** 2618115 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7964A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1026667/trf7964a-trf7964a-spi-communication-the-ss-control-by-host-controller-software-do-we-need-to-connect-the-i-o_5-with-host-controller

器件型号:TRF7964A

大家好、我设计了一个具有 微芯片主机控制器的 TRF7964A 板、 TRF7964A 通过具有 SS 软件控制的 SPI 与主机控制器进行通信。在我的设计中、我将 TRF7964A 的 I/O 5保留 为 未连接、 我的板已装配、 因此、我有一个查询、我们是否需要将 I/O_5连接到主机控制  器、以便与 SS 进行 SPI 通信。  

请 帮助澄清  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanchan、

    关于数据表、当使用支持 SS 的 SPI 接口时、I/O_5引脚可保持断开状态。 请参阅注4、其中指出您的配置中不需要 I/O_5。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的设计中、I/O 5引脚按建议打开  

    此致