This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:NFC

Guru**** 2782205 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, MSP430FR2155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1031347/trf7970a-nfc

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2155

您好!

我需要使用作为 NFC 读取器写入器模式的 trf7970a 代码示例来与 MIFARE DESFire EV1 4类标签进行通信。 请帮帮我。

谢谢你。 祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zafer、

    请参阅以下应用报告、其中包含固件链接:

    https://www.ti.com/lit/sloa213

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 但它不起作用。 您可以给我发送另一个代码示例吗?

    祝你度过美好的一天!

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zafer、

    这是我可以为您提供的唯一代码示例。 应用报告中的代码示例有什么问题?

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfired、

    由于 MFDESFire 库、我的编译器无法编译代码。 它需要由 CCS 8等旧版本进行编译、但我使用的是 CCS 9、而 CCS 8不支持我的 MCU msp430fr2155。 您是否有解决此问题的方法?

    谢谢你。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zafer、

    尝试使用 CCS 9.3中的 eabi (ELF)输出格式和 TI v18.12.4.LTS 编译器构建的此库:

    e2e.ti.com/.../2678.AES_5F00_Encryption.lib

    此致、

    Ralph Jacobi