This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A 读取 HID iCLASS Px G9P NFC 4+…… 标签?

Guru**** 2617315 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1031790/trf7970a-can-trf7970a-read-hid-iclass-px-g9p-nfc-4-tags

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2DLP-7970ABP

您好!

我有一个 Trf7970A IC,我正尝试使用它来读取 HID iCLASS Px G9P NFC 4+…… 标签。
根据前面提到的演示,我开始编写基本(Actor、Identify、Select)命令以与卡通信,但在不同的 MCU 上:

e2e.ti.com/.../1297541

我的问题如下:

-对于相同的标签、我通常会得到与 ASNB (防碰撞序列号)相同的识别命令的不同答案、

此外、接收到的字节数量通常不等于10 (8字节 ASNB + 2字节 CRC)、

-如果我尝试使用接收到的 ASNB "调用" select 命令、则标签没有响应

那么、我的问题是:是否可以使用此 Trf7970A IC 读取 HID iCLASS Px G9P NFC 4+..标签? 因为论坛中的最新评论通常是3-5-7年。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    在研究了该线程和所附的文档之后、使用 DLP-7970ABP + MSP-EXP430G2 Launchpad 完成的实施工作正常。

    我们对这一点没有作出任何改变,因为我知道过去没有任何要求。

    我建议您购买这些廉价硬件部件作为参考、看看它是否能与您的标签配合使用。  

    您所描述的影响的根本原因可能是电源通过电源线或射频引入的噪声。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢您的快速响应。

    这是主题中类似且更新的主题:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/624285/trf7970a-rfid-mifare-iclass-and-nfc-reader-combined

    它描述了相同的苯胺。 (ACTALL OK、识别 OK、选择已发送、但无响应)。 这个问题似乎是:没有完全解决。

    我们的硬件和固件能够读取以下内容:NXP MIFARE 超轻型标签(采用 ISO/IEC 14443)、因此噪声可能不是问题所在。

    此致、

    Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    客户描述的内容似乎与您所面临的问题相同。 他还使用不同的 MCU 来控制 TRF7970A。 正如 Ralph 所写的、标签处理时序至关重要。 该线程中提供的固件从未正式发布、几年前实施该固件的同事也不再可用。

    德州仪器(TI)提供了 NFC 固件堆栈来处理这些标准、但除了 Josh 已经连接到这些线程之外、我无法支持此特定标签。

    此致、

    Helfried