This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:避免触发 Apple Pay

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1031426/trf7970a-avoid-triggering-apple-pay

器件型号:TRF7970A

是否可以从 TRF 方面采取任何措施来防止 Apple Pay 在 iPhone 每次感应天线时触发? 我不确定 iPhone 是否响应防冲突过程或任何类型的 NFC 流量。 我的用例涉及使用贴在 iPhone 顶部(天线所在的位置)旁边或上方的贴纸 NtAG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    这是我们无法支持的与应用相关的特定问题。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="70763" URL"~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1031426/trf7970a-avoid-triggering-apple-pay/3814073 #3814073"]与特定应用相关的问题

    更具体地说、它的哪一部分? 也许我的措辞不好。
    我想知道7970A 的驱动程序是否可以执行任何操作来防止触发 iPhone 的 NFC、当然、除了完全禁用它。

    如果这是特定于应用的部分、您会知道一个提问的地方吗? 我在这里有点迷路了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    因为我不知道什么是 Apple Pay 触发器、所以我不能提供任何建议、以避免 TRF7970A 方面的更改。 这就是我将其称为应用特定的原因。 我可以帮助解决有关我们的器件或我们为其提供的软件的问题、但这种问题超出了我们可以提供的支持范围。

    如果您能弄清楚 Apple Pay 触发器、我们就可以尝试为 TRF7970A 端找到解决方案。

     此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="70763" URL"~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1031426/trf7970a-avoid-triggering-apple-pay/3815862 #3815862"] Apple Pay 触发因素

    它不是关于  Apple Pay 触发什么、而 是它触发什么。 目的是防止 Apple Pay 自身触发。
    我将做一些更多的测试、然后返回并提供更多信息。