This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:DLP-RFID2上所需的紧急确认 NFC 功能(TRF7960A &放大器;MSP430)

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A, TRF7970A, MSP430F5529, MSP430F2370

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1030794/trf7960a-required-urgent-confirmation-nfc-feature-on-dlp-rfid2-trf7960a-msp430

器件型号:TRF7960A
主题中讨论的其他器件: TRF7970AMSP430F5529MSP430F2370

由于 DLP RFID2模块包含 TRF7960A 和 MSP430、因此需要确认以下内容:

1. NFC 点对点是否支持具有 TRF7960A IC 的 DLP-RFID2

2.我已确定的以下命令

    NFC 使能="010B000304100001390000"

    RX 特殊设置寄存器="010B00030410000A300000"

    调整 FIFO 寄存器="010B0003041000140F0000"  

    初始化收发器="010B000304100001080000"

    获取固件版本="0108000304FE0000"


     防碰撞请求="0109000304A0010000"

     复位 FIFO ="0109000304150F0000"

    CRC 命令="010900030415110000"

     NFC 写入连续命令=  "010B000304111D21080000"

      NFC 连续读取命令=  "010A00030413021D0000"

3.上述命令是否支持 NFC 的活动设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    DLP-RFID2包含不支持 P2P 模式的 TRF7960A。 仅 TRF7970A 支持 P2P 模式。  

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    我连接的是 DLP RFID2 schematic....it、其中包含 TRF7970。 请验证上述命令是否适用于 NFC P2P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    此模块上使用的固件已知存在错误、TI 将不再提供支持。 它被需要不同处理器(MSP430F5529而非 MSP430F2370)的较新固件所取代。 请参阅以下文档:

    https://www.ti.com/lit.sloa192

    我只能向您提供 DLP-RFID2中所用固件的以下资源:

    固件描述:

    https://www.ti.com/lit/sloa157

    固件源代码:

    https://www.ti.com/lit/zip/sloc300

    主机命令(特定于 ISO15693、但显示了协议结构)

    https://www.ti.com/lit/sloa141

    我无法分析 P2P 模式的命令、也没有介绍 P2P 模式所需命令的文档。

    此致、

    Helfried