This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:需要澄清 TRF7960A EVM 和 Samsung 手机之间的 NFC 通信

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A, TRF7970A, TRF7960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1030801/trf7960a-need-clarification-regarding-nfc-communication-between-trf7960a-evm-and-samsung-phone

器件型号:TRF7960A
主题中讨论的其他器件: TRF7970ATRF7960

我只有一个 TRF7960A EVM 板、并计划将该板与支持 NFC 的 Samsung 手机连接

2.我使用两个应用"NFC 工具"和"LEGIC NFC P2P 示例"来查看来自 TRF7960A EVM 的数据

我还使用 TRF7960A EVM GUI 来仿真数据和板 TRF7960A EVM

TRF7960ATRF GUI interface for NFC P2P

GUI 中遵循的步骤:  

1.单击 NFC-PP 选项卡。
2.单击"设置协议"。

3.单击连接

请验证上述步骤是否正确、以便通过 NFC P2P 将数据从 TRF7960A EVM 发送到 Samsung Mobile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    正如我在另一个线程中所写的、TRF7960将不支持 P2P 模式。 如果您需要 P2P 模式、请将 TRF7970A BoosterPack 与 Launchpad 和 NFC GUI 配合使用、如常见问题解答中所述。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    我们能否在支持 NFC 的智能手机(例如使用 NFC Android 应用的 Samsung)中使用上述 GUI 看到来自 TRF7970A 的 NFC 数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    我不知道任何具有该功能的 Android 应用程序。 分析 NFC 通信将需要工程读取器、如 Micros假肢 销售的读取器。

    此致、

    Helfried