This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:过孔(过孔)对谐波生成和法拉第笼屋的影响。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1028210/cc2592-impact-of-vias-viae-on-harmonic-generation-and-faraday-cage-real-estate

器件型号:CC2592
主题中讨论的其他器件: CC2530

将倒置 F 型天线从 CC2592路由到 PCB 的另一侧是否正弦?  Faraday 笼将覆盖 CC2530和 CC2592、但机械方面的限制是反相 F 位于电路板的另一侧所需的。  与 TI 应用手册(天线下方的接地层第2层)相比、层(4层 PCB)的顺序将相反。

1) 1)如何保持通过过孔的50欧姆阻抗路径?  这是重要还是不重要?  过孔的直径、过孔下覆铜的厚度或其他几何方面是否必须分别处理?

2) 2)理想情况下、哪些设备应放置在法拉第笼内?  例如、在机架中包含外部 RAM 组件或 I/O 扩展器是否有利、或者只应将 CC2592或 CC2592与 CC2530的组合放置在机架中?  应该将平衡-非平衡变压器或分立式滤波器组件放置在笼内或外侧?  (我假设在内部)。

3) 3) 0欧姆电阻跳线处的阻抗不匹配是否会单独导致功率损耗(传输)、或者这些接口是否会导致谐波生成?  天线的弯曲50线迹会怎么样?

4) 4)现在、这里是有趣/极点-在半初级(1.2GHz)上生成大谐波。  无法分辨倍数、因为我的分析仪仅达到3.2GHz。  将手指放在天线迹线中的零欧姆跳线上时、我可以使1.2GHz 能量消失。  这意味着电容器可能会将该半谐波能量重定向到接地。  这有道理吗?

JS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在另一侧使用倒置 F 型天线。 但我建议您针对射频性能进行 EM 协同仿真。 这将为您提供  使用过孔的天线电源的插入损耗和回波损耗。   此外、请将您的设计和布局提交给 TI 进行全面审查。

    -将射频组件和射频路径放置在屏蔽层内就足够了。 我们有两种与 CC2952范围扩展器一致的设计。 请查看它们。

    -最好查看布局和评论。 但0欧姆电阻不会产生谐波、但次优布局会辐射它们。

    您可以调整 PA 电源上的15nH 电感器(使用稍高的值)并查看半谐波是否消失。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的简洁而实用的评论。  我将对15nH 电感器进行微调。

    在屏蔽层下使用其他逻辑组件是否存在"伤害"的可能性?

    JS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为快速测试、我们没有低于30nH 的电感器库存、因此将两个0402 15nH 的电感器串联。  没有影响。  我将15nH 和3nH 串联、以查看这是否会影响信号、但如果30nH 的明显变化、我不乐观。

    通过导线(50欧姆同轴电缆到分析仪)进行测试时、信号非常干净、没有谐波(达到3.2GHz 的示波器限值)。  没有半谐波。

    JS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题似乎已在此处得到解决。 我将继续并关闭该线程。 如果仍有问题或锁定、请打开该主题以创建新主题。

    谢谢、

    Riz