This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRPGP40ATGC:数据验证问题的 pers立场

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TRPGP40ATGC, RF37S114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1030610/trpgp40atgc-persistance-of-data-validation-question

器件型号:TRPGP40ATGC
主题中讨论的其他器件: RF37S114

我正在研究医疗设备的 trpgp40atgc 验证要求、 我想知道您是否有任何文档可以提供有关此方面的指导?
我们将使用此芯片来携带一个序列号、该序列号由医用激光读取以确认它是有效器件、且仅使用一次。
我需要知道您用于写入序列号的设备是否会影响数据的可靠性或持久性。 换言之、如果设备确认数据已写入、那么如果我使用一个系统而不是另一个系统、数据是否可能消失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stewart、

    使用 TRPGP40ATGC 时、您必须注意到这是一次性可编程应答器。 在您的情况下、在对激光器进行初始编程后、将无法存储有关其使用情况的信息。

    如果不强制使用134.2kHz 系统、您还可以查看 RF37S114应答器、该应答器的工作频率为13.56MHz、尺寸为4x4mm。 它包含256位用户内存。

     https://www.ti.com/product/RF37S114

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Helfried、

    使用情况不会存储在应答器上、 仅存储一个序列号。 激光控制装置跟踪使用情况、并且它已经在使用一个134.2kHz 系统。

    我只关心产品的验证方面。  写入周期是否有一个灰色区域、其中 存在数据的持久性问题?  如果用于写入数据的系统 不是理想的、写入的数据是否可能会在以后更改?   

    此致、

    Stewart Barnett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stewart、

    应答器在编程周期内检查内部编程电压和持续时间、并使用错误代码而不是显示成功的响应进行响应。 如果未响应错误代码、则编程是可靠的。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    解决了我的问题。

    非常感谢!

    斯图尔特