This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要对 DLP_RFID2上的 NFC 功能进行澄清

Guru**** 2617845 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, DLP-7970ABP, TRF7960A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1028799/need-clarification-regarding-nfc-feature-on-dlp_rfid2

器件型号:TRF7970

您好!
我们尝试使用以下命令来启用 NFC、读取和写入 NFC 对等通信的数据、方法是参考 DLP-RFID2参考文档"sloa 192b.pdf"和"SLOS 743m.pdf"
 
启用 NFC = 010A00030472E9AA0000
读取 NFC = 010A0003047230AA0000
写入 NFC = 010A00030472A2AA0000
 
请验证上述 命令是否正确
 
要求:
  1. 数据存储在 DLP-RFID2中的位置、以便进行此 NFC 点对点通信。
  2. 请为我们的实施提供基于 NFC 命令的过程文档。
  3. 目标方和发起方中的 NFC 使能、读取、写入命令
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeevan、

    我们的 TRF7970专家将在下周就此问题向您提出建议。

    此致、

    Uli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    DLP-RFID2不是 TI 产品。 它使用的旧固件无法再支持、因为已知存在一些错误、我不确定是否支持 P2P 模式。

    另请参阅 TRF7970A 常见问题解答:

    http://www.ti.com/lit/sloa246

    sloa192b 文档介绍了支持 P2P 的 TI NFC 演示软件。 附带的固件和 GUI 将支持 DLP-7970ABP BoosterPack 以及 TI Launchpad。

    http://www.ti.com/lit/zip/sloa192

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DLP RFID2模块包含 TI 的 TRF7960A 和 MSP430……因此,请告诉我两个 DLP RFID 板之间的点对点 NFC 通信命令