This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK:如何解决 SDK 安装失败。

Guru**** 2617905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1030374/simplelink-cc13x2-26x2-sdk-how-to-resolve-sdk-installation-failed

器件型号:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

大家好、TI 团队

 我正在安装 simplelink_cc13x2_26x2_40_04_04.exe。 但安装失败。 因为从压缩存档复制文件时出错。

如何重新销售它。

作者:Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 我已成功安装 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_20_00_35、但继续安装 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_40_04_04失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    存档在下载时可能已更改。 请尝试从 TI.com 再次下载它吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否运行了 Code Composer Studio 或任何其他 TI 工具? 如果是、请关闭这些程序。  重新引导计算机以确保没有其他应用程序正在运行也很有用。

    如果这不起作用、您是否可以尝试使用管理员权限运行安装程序?  

    此致、

    Daniel