This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37157:与 TMS 器件通信时出现问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS37157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1028177/tms37157-issue-communicating-with-tms-device

器件型号:TMS37157

大家好、我目前正在尝试创建一个包含 MRD2读取器和 TMS37157应答器的系统。 我们知道读取器可以正常工作;但是、我们似乎无法使用 MicroReader2软件检测到 TMS 电路。 随附  了原理图设计的图像、有关我们可能出错的任何帮助都很有帮助、供参考我们使用的是5315TC 天线。 我们已经尝试将器件连接到电池、但未连接到电池、结果是相同的。 我们尚未完成天线修整过程、目前正在进行此过程、但我们假设它仍然能够进行某种程度的通信、但并非完美。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的 TMS37157专家将在下周回答您的问题。  需要澄清的几点。 您提到您使用的是5315TC 天线。 这具有不同的电感值。 您的天线具有多大的电感? 或者让我们知道天线的完整器件型号。 您似乎有两次470pF 的谐振电容器。 电路原理图中的 C3为470pF、天线 C1为470pF。

    此致、

    Uli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我们有一些天线、我们使用 的是2.38mH 下的4513TC-245XGL_ 、  2.38mH 下的5315TC-245、  2.38mH 下的4308RV-245和  2.89mH 下的4308RV-295。 似乎我们已经放置了两次谐振电容器、不确定我们为什么这样做、但我们也会尝试不使用额外的电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    同时、您是否能够解决与 TRF37157的通信问题、或者您是否需要进一步的支持?

    此致、

    Helfried  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否拆卸额外的盖时、电路不工作。 我们的 CVCL 电容为220nF、该值是否需要因天线不同而有所不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我应该更好地阅读您的第一个问题。 我认为您有硬件问题、但使用 Microreader2 GUI 的 MRD2无法处理 TMS37157。 我为您附上了一个 GUI、该 GUI 不是官方发布的、但应该执行该任务。

    e2e.ti.com/.../RFID_5F00_Demo_5F00_Software_5F00_MRD2.zip

    请告诉我这是否对您有效。

    此致、

    Helfried