This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIRSLK-EVM:故障 Motorr

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1027622/tirslk-evm-defective-motorr

器件型号:TIRSLK-EVM

团队好、代表客户发帖。

我们订购了80个 TIRSLK-EVN 机器人套件。 组装完全部80个后、其中两个开箱即用、每个都有一个坏电机。

我们是否有方法来确认这一点?

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这对我来说是一个新的问题。  请让我提问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    请了解客户在何处订购/何时订购以及有关学校的更多信息。 一

    我可以在这里提供帮助。

    谢谢
    Ayesha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayesha:

    萨斯喀彻温大学、他们直接在 TI.com 上购买。

    希望得到您的帮助。

    谢谢。  

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    请让他们通过电子邮件与我联系、并提供图片、以便我们帮助供应商进行更换。  
    谢谢
    Ayesha