This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8521:CC8521能否在 PurePath 无线配置器中使用无线 USB 耳机的示例固件?

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8521, CC8531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1029563/cc8521-can-cc8521-use-example-firmware-of-wireless-usb-headset-in-purepath-wireless-configurator

器件型号:CC8521
主题中讨论的其他器件: CC8531

尊敬的 TI 专家:

我的客户将设计游戏耳机项目。 他们将使用 CC8521。

在 PurePath 无线配置器中 、无线 USB 耳机的器件名称是 CC8531。

此示例是否也适用于 CC8521?

应用 CC8521时、PurePath 无线配置器是否有任何变化

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道尼

    CC8521和 CC8531之间的差异是支持的通道数。 CC852x 器件支持2个音频通道、CC853x 器件支持4个音频通道。 否则、器件是相同的。

    上面屏幕截图中的示例使用3个音频通道、因此如果您要使用 CC8521、则需要减少音频通道的数量。 一旦进行了该更改、该示例应适用于 CC8521。

    此致、

    Daniel