This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:通过 I2C 进行连接

Guru**** 2530760 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, TMP112, ASC-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1029709/rf430frl152h-connecting-through-i2c

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件: TMP112ASC-STUDIO

大家好、团队、

我的客户 希望通过 I2C 将 TMP112与 RF430FRL152H 相连。
1) 1)他们应该在 ASC-Studio 中为"主机 MCU I2C 主设备"选择哪个选项?
2)、他们想知道代码中 SCL 的频率是如何确定的? 由于上拉电阻器的尺寸、它们希望与100kHz 通信。
3) 3) RF430FRL152H 的哪个固件项目应该用作此代码的基础、为什么?

非常感谢、此致

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    有关在 ROM 固件中构建的所有必要信息、请参阅固件用户指南:

    http://www.ti.com/lit/pdf/slau603

    另请参阅《技术参考手册》:

    http://www.ti.com/lit/pdf/slau506

    作为使用数字传感器的项目的开始、 应使用 RF430FRL152H_SensorHub_Project、该文件可在以下 ZIP 存档文件中找到:

    http://ti.com/lit/zip/slac691

    在子例程 DigitalSensorInit 中、必须对传感器进行初始配置、包括频率设置。 在函数 DigitalSensorMeasurement 中、必须完成实际测量、然后通过邮箱将结果传递到 ROM 固件。

    此致、

    Helfried