This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:VDD2X 电流能力

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, TLV61225, RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1028139/rf430frl152h-vdd2x-current-capability

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件: TLV61225RF430CL330H

您好!

我想将  RF430FRL152H 用于植入式应用、并且我想为一个高电流器件供电、该器件可从 VDD2X 拉取高达20mA 的瞬时电流和高达5mA 的直流电流。 对于该 IC、这会是一个问题吗? VDD2X 引脚的最大电流容量是多少。 VDDSW/VDDB 是否具有更大的电流容量?  我还计划使用升压转换器将电压从1.5 (或2.9)提升到10V、您是否预见到使用该芯片会出现任何问题?

就这些。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所需的电流不能直接从 RF430FRL152H 获取。  请参阅 RF430FRL152H 的常见问题解答指南 www.ti.com/lit/an/sloa247c/sloa247c.pdf 第2.4章- RF430FRL15xH 可提供多少功率  

    如果您直接从天线收集能量、则可以获得更多能量、但如果 所需的电流是可能的、则取决于许多因素、例如读取器在另一侧的输出功率、天线尺寸、耦合、距离等、必须在您的系统中进行评估。

    此致、

    Uli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复,这回答了我的问题。

    您是否会碰巧提供有关如何连接外部射频收集器/整流器的应用手册或说明、以便我可以从天线收集能量并使用 NFC 芯片进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lefteris、

    请参阅以下文档 https://www.ti.com/lit/ug/tidu378a/tidu378a.pdf  第4.2章。 这适用于 RF430CL330H、但也可用于您的情况。  对于更高的电源电压 、可以添加低功耗直流/直流转换器(例如、TLV61225为3.3V)。

    此致、

    Uli