主题中讨论的其他器件: PCM1754
设置:
-具有 CC8520和 PCM1754 DAC 的接收器、电源始终开启
-带 CC8520的发送器通电和断电
问题:
-接收器在发送器通电时产生难看的噼啪噪声
根本原因:
-发送器通电时、接收器停止 I2S 时钟长达100ms (在95%的情况下)
附件:
-接收器上的示波器捕获(绿色:MCLK、黄色:CC8520的 VCC 电源)
CC8520接收器中断 I2S 时钟的原因是什么? 如何确保 I2S 时钟持续运行且未中断?
? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设置:
-具有 CC8520和 PCM1754 DAC 的接收器、电源始终开启
-带 CC8520的发送器通电和断电
问题:
-接收器在发送器通电时产生难看的噼啪噪声
根本原因:
-发送器通电时、接收器停止 I2S 时钟长达100ms (在95%的情况下)
附件:
-接收器上的示波器捕获(绿色:MCLK、黄色:CC8520的 VCC 电源)
CC8520接收器中断 I2S 时钟的原因是什么? 如何确保 I2S 时钟持续运行且未中断?
? 
Markus、
您能否详细介绍一下您的上电和断电顺序?
此外、请参阅 PPW 配置器帮助的"音频设备定义文件"部分中的"状态转换中的音量控制"部分、了解更多故障排除技巧:

此致、
Daniel
换言之:当发送器关闭时、接收器保持独立状态。 当发送器重新供电并重新连接到接收器时、接收器会中断其 I2S 时钟、该时钟应为n´t μ s。
采样率不变、发送器固定为48kHz 采样率作为默认值。
实际上、固件1.3.0中引入了一个修复/特性:"在协议从器件上生成连续音频时钟、以便在未连接到网络的情况下能够驱动外部电路"。 我 使用的是1.4.2、因此 在重新连接期间、这里的东西损坏了、或者1.3.0中的实施不干净?
Markus、
我无法在使用 CC85XXDK EVM 的最后再次出现此问题。 我可以复位和切换发送器的电源、接收器 MCLK 继续而不中断。
从数据表中:
除了在切换采样率时的短时间内、协议从器件将生成从加电到断电的音频时钟。
当主器件重新连接时、接收器是否可能尝试更改采样率?
您能否使用 PPW Commander 验证您的器件是否具有 FW 版本? (设备管理器>"获取芯片信息")

然后、您能否共享您的 DAC 的系统配置和驱动器?
我在上一帖子中链接到了另一个 e2e 线程、因为最后一条注释中的注释指出、当主器件丢失时、PPW 器件会静音最后32个样本、以避免弹出。
此致、
Daniel
Daniel:
感谢您的回答。 随附了固件版本信息、接收器配置和.ppwadd 模型。

我 已尽可能排除采样率切换、即发送器采样率默认为48kHz、从未更改、而且我在测试中将接收器和发送器.ppwadd 模型简化为仅此采样率、因此没有其他选择、 但没有什么不同。 但是、我当然无法确定固件在单独状态下的作用。
´s 文件的另一个注意事项:忽略 CC8520的 MUTE 引脚、它用于其他用途。 但是、我已经验证了 PCM1754的 MUTE 引脚、它不会将缺少 MCLK 时钟所产生的杂音静音、因此很遗憾没有选择该选项。
只要时钟继续不间断运行、在连接断开时使32个样本静音不会成为问题。
Daniel:
我想我找到了一些东西:在发送器中、我在转换阶段"关闭至 SR 开关"有100ms 的延迟:
D 3125 #等待100ms
当我将其删除时、接收器上的 I2S 时钟不会中断。
这个延迟的目的是在射频传输开始之前让 ADC 偏置稳定下来、但是当我将延迟移动到"SR 开关至未激活"转换阶段时、它也起作用、所以现在我可以接受。 但是、我仍然 认为、即使 在发送器的"关闭至 SR 开关"阶段存在延迟时、接收器也不应中断其 I2S 时钟。