This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:模式转换在线

Guru**** 2976740 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1027953/trf7970a-mode-transition-online

器件型号:TRF7970A

我们有以下要求、请帮助检查 TRF7970A 或任何 IC 是否可以实现:

端口 A 和端口 B 都有 TRF7970和相关电路、端口 A 和端口 B 都可以直接使用电源模式;

2.端口 A 还应用作具有电源的读/写器,端口 B 也应用作无电源的卡仿真;

3.第1项和第2项可以在线交换,或至少第2项可以在线更改为第1项;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    TRF7970A 需要由 uC 控制。 对于 在没有电源的卡仿真模式下使用 TRF7970A 的情况 、您需要从 射频场为完整的电路板 uC + TRF7970A 供电。 如果这是根据您的电流消耗要求实现  的、则是可能的。 如果您在电源管理的两侧都包含了这种从现场供电和使用电源供电的可能性、则可以交换项目1和项目2。

    此致、

    Uli