This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MRD2EVM:查找检查标签命令

Guru**** 2885790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1025876/mrd2evm-looking-for-the-check-tag-command

器件型号:MRD2EVM

大家好、

你好。

我们的客户正在使用 MicroReader2软件、只是想了解检查标签类型命令、似乎没有任何文档、他只是想了解如何翻译 TX 和 RX 信息。

了解它对 MRD2器件的看法以及从应答器返回的内容将非常有帮助。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    没有用于检查现场的应答器类型的特殊命令。 对于大多数应答器、仅发送电荷突发、应答器将发送响应。 根据应答器的不同、响应包含不同的起始字节。 从这些起始字节可以检测到应答器类型。 (即、对于 R/O 应答器为0x7E;对于 R/W 应答器为0xFE)。

    发送到读取器的命令是一个所谓的位序列协议(BSP)、可在第6.2章的 MRD 参考指南中找到:

    https://www.ti.com/lit/ug/scbu049/scbu049.pdf

    此命令将仅发送50ms 的电荷突发。

    第二个命令用于所有基于 HDX +(TMS37190)的应答器。 它们有两个配置字节、可通过第章中所述的命令读取这些字节  6.3.6.13。这是 Easy Code Mode (ECM)命令的一部分。

    这些配置字节的编码不是开放式规范、但可以检查已知的应答器。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Helfried。

    客户有一些跟进问题:

    "我想看看你们是否有任何用于 PalFI 应答器的评估板、我们已经设计了自己的评估板并将其打印出来、但评估板仍然有助于保证任何故障都是用户错误。 从我对电源突发1和2的理解来看、电源突发1只是为应答器上的 VCL 电容器充电、以便它有足够的功率接收电源突发2上的数据、这是正确的理解吗?"

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    抱歉、由于 PaLFI 评估板已不可用、因此客户不得不依赖自己的设计。

    第一个电源突发为 VCL 电容器充电。 这种存储的能量足以运行读取命令等命令。 如果有任何命令启动内部编程周期、例如编程、锁定和保护、则需要第二次电源突发来为应答器提供额外能量来对存储器进行编程。

    此致、

    Helfried